This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:如何降低降压电路中的输出电压纹波

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810409/tps54335a-how-to-reduce-the-vout-ripple-in-a-buck-circuit

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: LMR14010A

您好:  

我需要 有关使用 TPS54335A (22V~26V 输入、5.1V3A 输出)的降压电路的帮助

我根据 WEBENCH 设计中心的导出文件制作了一个原型。 我使用它建议的所有推荐器件型号器件。

空载时、Vout (max)=5.20V、Vout (min)=5.04V Vpp=160mV、 波形与频率无关。

我再加一个270 μ F 的 Cout、没有帮助。

进一步查看原型、我发现24V 输入具有400mV 纹波。 在该电路中、Vin 和 Vout 共享相同的 GND。 我在 GND (Vin)和 GND (Vout)之间添加铁氧体磁珠没有帮助。

对于输入电压、24V 额定电压下为400mV、0.4V/24=1.66%是可以接受的。

任何建议都将受到高度赞赏。

谢谢。

此致;

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享原理图吗? 如果使用电解电容器、输出纹波将更大。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我按照 WebBench 设计构建原型、在最后一页中、Vout p-p= 7.678mV。 除我将0201 R 封装更改为0603外、所有使用的器件在 BOM 中都是相同的 P/N。 见附件。 在下一篇文章中、我将向您发送 ripple.e2e.ti.com/.../5.1V3A-schematic.pdf 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了纹波波。 1mm-1.5mm-1mm-1.5mm… 纹波不是开关频率纹波(Rt=127K、F 应为~500K)。 这1mm 纹波来自哪里? 高频纹波叠加在1mm 周期纹波上(在上升沿)、即开关 F 纹波、似乎与 WEBENCH 文件 Vout p-p= 7.678mV 匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、这一次慢速频率的周期等于1.25ms、在(3天内)之前、它始终为1ms --1.5ms - 1ms - 1.5mm…… 我再次拍摄我的原型照片供您进行分析。 我添加了2个铁氧体磁珠来隔离输入电压和输入 GND、这很有帮助。 我使用跳线将它们短接。 此外、我还添加了陶瓷电容10uf + 0.1udf、没有帮助、已移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我弄错了。 纹波频率与 开关频率无关(更小)。 I (L)不能突然改变、因此大致将其视为常数。  纹波频率主要取决于 Cout 和负载 R。(在我的例子中、它是120欧姆电阻器)、

    但我确实添加了3个 Cout (总计4 x270uf = 1080uf)、纹波仅从160mV 降至130mV。

    这里有一个问题:我们的应用是将24V 直流降压至5.1V 以为单板计算机供电、负载不是恒定的(不知道它是电阻负载或组合)。 有时它很重、 有时 它很轻。 该电路是否适合我们的应用? 如果没有、您是否会为我们推荐降压电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载电流约为45mA、IC 在 Eco-mode 下工作、开关频率较低且不恒定、不是500kHz。 IC 通过降低轻负载时的开关频率来提高效率。 由于频率较低、输出纹波会更大。  您可以尝试将120欧姆更改为5欧姆、纹波更低、开关频率为500kHz。  

    您的应用没有问题、轻负载和重负载都可以。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    昨天晚上、我将另一个120欧姆电阻分流到负载、Iout = 5.1V/60欧姆= 85mA、纹波峰间电压降至45mV。 我计划添加一个60欧姆1.5W 虚拟负载、以消除轻负载大纹波。

    现在、我尝试测试满载纹波和热升。

    另一个问题:我们将使用与 两个降压转换器相同的24V 输入电压:一个为5.1V3A、另一个为12V1A (电路将是使用 LMR14010A 的 WEBENCH 设计。 5.1V 降压负载变化是否会影响12V 降压性能? 我是否需要在24V 和 两个输入电压之间添加一些去耦网络?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

    遗憾    的是、当我施加3.75欧姆负载(5.1V/3.75欧姆= 1.36A)并导通24V 输入电压时、会导致短路(Vout 至 GND)。 芯片引脚3短接至引脚4。 造成这种短路的可能原因是什么?

    谢谢。

    张   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我更改了芯片。

    在空载和60欧姆负载下 、情况良好。

    当我施加3.75欧姆的负载时、当我打开24V 输入电压时会发生短路。 24VDC 电源是否相关? 我使用的是 Intek 实验室直流电源模型:GPS-30DD (0~30V、0~3A)。 它是否会导致大浪涌电流? 但 Vin (PIN2)与 GND (引脚4)短接、PH (引脚3)与引脚4短接。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板布局不良、PH 的尖峰电压非常大、这会损坏低侧 MOSFET。 您可以检查 PH 的波形。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将重新构建原型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

    我重建了原型、但仍然不好。

    在60欧姆负载(5.1V/60=85mA)下、我作为附件测量 PH 波形、这与 TPS5433xA 第33页的图31类似(但低纹波很大)。

    当我增加负载3.75欧姆(5.1V/3.75 = 1.36A、半负载)时、芯片损坏:PIN2 (Vin)和 Pin3 (PH)对地短路(引脚4)

    接下来我应该尝试什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我第三次更换芯片。 这次,负载为3.75欧姆,与以前的情况不同,它立即损坏。 这次 输出仅为1.23V、持续几分钟、然后断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将示波器带宽设置为500MHz 在测试 SW 波形时、我认为尖峰电压会很大。

    您可以尝试在 IC 的 VIN 引脚和 GND 引脚附近添加一个0.1uF 陶瓷电容器、以降低尖峰电压。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我重新构建 了原型、在  3.75欧姆负载(5.1V/3.75=1.36A 半负载)下、所有原型都损坏了(我坏了7个芯片)。  今天、我按照数据表第39页中建议的布局进行操作、与之前的布局相比、主要区别在于 PH 变为底层。 它确实在改进。 现在1.36A 可以了。 但是、当我使用负载1.875欧姆(2.72A)时、Vout 为1.2V、几秒钟后、它再次损坏。

    我真的感觉很差。

    我还能做什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chang Caa"]

    您好、Shawn:

    我重新构建 了原型、在  3.75欧姆负载(5.1V/3.75=1.36A 半负载)下、所有原型都损坏了(我坏了7个芯片)。  今天、我按照数据表第39页中建议的布局进行操作、与之前的布局相比、主要区别在于 PH 变为底层。 它确实在改进。 现在1.36A 可以了。 但是、当我使用负载1.875欧姆(2.72A)时、Vout 为1.2V、几秒钟后、它再次损坏。

    我真的感觉很差。

    我还能做什么?

    谢谢。

    [/引述]我附上新的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vin 处有0.1uf 电容、但无法接近 Vin 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有一个芯片可用。 我将尝试构建另一个原型来测量 SW 的浪涌。 之后、我需要等待(我购买芯片并等待接收)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意 到、WEBCH 设计(我使用它)和数据表中的示例原理图之间的补偿网络具有不同的 RC 值。

    WEBENCH 设计(54335A):Rcomp=23.7K、Comp=560pf、Comp2=51pf

    数据表(54336A):Rcomp=3.74K、Ccomp=12nf、Ccomp2=120pf。

    54335和54336是否具有相同的裸片结构? 补偿网络极点/零点是否会影响降压性能? 尤其是对于重负载转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按如下方式测量 PH 波形。 在我进一步增加负载之前、我决定测量 Vin 引脚波形、以防它在重负载下短路。 遗憾的是、在我探测 Vin 引脚期间、我将其短路并再次损坏芯片。 现在无法测试芯片、必须等待新订购的芯片到来。

    谢谢。

    54335芯片如此可评估、我是否应该更改为另一个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到附加的波形、似乎有问题。 请再次上传?

    对于内部结构、TPS54335和 TPS54336几乎相同、对于补偿值、它们与 VIN、VOUT、开关频率、L、Cout 相关。  

    我认为根本原因是布局不良、SW 尖峰电压太大。 您可以尝试将输入电压降低到12V、18V、20V 以进行检查、并测试 SW 波形。

    如果更改布局、请尝试将0.1uF 电容器靠近 VIN 引脚和 GND 引脚放置。 或者、您也可以将0.1uF 电容 放置在芯片上、靠近 VIN 和 GND 引脚、然后将它们焊接在一起。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

    我的同事给了我一件 TPS54335A、并构建了另一个原型、Vin 纹波似乎太大。

    pH 波形如下所示:

    输入电压 Vin 纹波:很明显、Vin 纹波、尤其是在芯片侧、会越来越大、这可能是哈波负载损坏的原因。 我将添加另一个0.1uF 或0.01uF 电容器、以查看是否可以降低纹波。 一旦纹波减小、我将增大输出负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加0.1uF 和0.01uF 电容器没有帮助。

    我检查数据表、6.1绝对最大额定值 Vin 纹波看起来不相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器显示 VIN、BOOT、VSENSE、COMP、RT、 pH 振幅均在范围内、但有一定的裕度。 Iout=1.092A 时

    那么、在重负载下导致芯片短路的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法看到波形。

    正如我提到过的、您需要检查 SW 波形、以查看尖峰电压是否过大、示波器的带宽应为500MHz。

    肖恩