This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:8A 电池充电的输入电压和电流条件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812952/bq25713-input-voltage-and-current-condition-for-8a-battery-charge

器件型号:BQ25713

我们的客户询问了 bq25713为8A 至1节电池充电时的输入电压和电流情况。

请告诉我们输入电压、电流条件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    Bq25713是一款降压/升压稳压器、所以它可以从其3.9V (最大值)上升比较器使能至24V 的允许输入电压范围内的任何电压充电、从而达到最大建议运行条件

    如果您正在为1节电池充电、则较低/放电电压可能约为2.8V、并且终端电压将介于4.2V 至4.35V 之间、这是您的 VBATT 范围。  然后、输入端的电流将为 IIN =(V_BATT / VIN)*(I_BATT = 8A)*(1/EFF)

    其中 EFF 是转换器的效率。  您可以从数据表中获得给定工作点的效率曲线、但0.94是一个合理的 数值。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 我知道、例如、在4.3VBAT、0.94效率情况下、3A/12V 输入条件是可能的。

    此致、