This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:电池模式寄存器 ICC 位的含义和功能

Guru**** 2531120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812251/bq3050-meaning-and-function-of-the-icc-bit-of-the-batterymode-register

器件型号:BQ3050

您好!

由于 RTM 中缺少关于电池模式寄存器 ICC 位的含义和功能的信息、我想让您回答 以下问题:

1) 1)在第74页中说:

ICC:—此标志指示是否支持内部充电控制器功能。 该值固定为1。

用术语"内部充电控制器"表示智能电池充电器功能(见 第73页中电池模式寄存器的 ChgM 位)

或者它是指另一个函数吗?

 

2)在包的使用寿命期间 ICC 位(0或1)的结果 与 电池模式寄存器中 ChgM 和 AM 位的给定值有关 吗?

 我问的是、因为  在我们的应用程序中、 我们在  Init 电池模式参数中给出了值6081、有时我们将结果 ICC=0

请 您向我们解释原因吗?

 

此致、

theo

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国际商会只是一个指标。 我们建议将其保留为默认值。

    2.可通过命令或初始配置启用 ChgM 和 AM。 更改 ICC 标志的状态对广播没有影响。 它只是一个符合规格的指示器。 如果要启用广播、只需在 df 中设置 BCAST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、我们给出了以下值:

    初始电池模式= 6081 (ChgM =1、AM=1Cf=1 ICC=1)

    操作 Cfg B = 45C0 (BCAST = 0等)

    这意味着、按正常操作、ICC 应始终保持置位。 对吧?

    但在软件包函数期间、某些情况下 Icc=0。

    您能解释一下 在哪些情况下可以 更改 ICC 的初始值吗?

    此致、

    theo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的充电器不是智能充电器、则可以将 ICC 更改为0。 如果 BCAST 为0、则不会进行广播。 正如我提到过的、它只是一个报告位、而不是一个功能位。