This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:基准电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812964/ucc27611-ref-voltage

器件型号:UCC27611

您好!

我们使用两个 UCC27611并配置差分线圈驱动器。 让我说一侧是高侧、另一侧是低侧。

在这种情况下、高侧和低侧驱动器是对称的、但高侧基准电压下降了0.6V、低侧没有那么高。

这种情况是否有任何原因?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我再问一个问题。 我们希望绕过内部 LDO。 我认为、如果 VCC 引脚直接短接 REF 引脚、内部 LDO 可以旁路。 这种用法是否有问题?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨。 让我们离线继续此对话、我将在   离线讨论结束时更新此主题的摘要。

    谢谢、