This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于12V 和12A 输出的降压/升压转换器

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451, LM5118, PMP15035, LM5170, LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812163/buck-boost-converter-for-12-v-and-12a-output

主题中讨论的其他器件:TL1451LM5118PMP15035LM5170LM5175LM5176

您好!

根据我们的要求、  我们需要8V 至46V 的12V@12A 输出和12V @22A 输出。峰值电流高达96V。因此、请指导我们选择正确的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 提供任何双路输出降压/升压通道转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您的提问。

    除了 TL1451、我认为没有任何双输出降压/升压通道转换器可用、但我担心、由于器件很旧、因此有更新的器件可以更好地满足您的要求。

    请在此处查看此主题的答案:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/812214

    除了这篇文章、我还建议您检查另一个降压/升压控制器 LM5118。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    但 LM5118仅高达10A、我们的要求是12A。因此我无法考虑该 IC。

    除了直接转换之外、还有其他替代方法可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我目前正在考虑一个解决方案、并将在本周结束时返回给您。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    LM5118可以处理10A 以上的电流、但由于热限制、在这种情况下进行限制是可行的。  

    我建议首先查看 PMP15035、它利用 LM5170生成与您的要求类似的电压轨。 LM5170还具有多相操作功能、可用于满足您的电流要求。

    您还可以考虑在并联配置中使用 LM5175/LM5176。 您可以在此处看到参考文献:

    http://www.ti.com/product/LM5176/technicaldocuments

    谢谢、

    Richard