This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23EVM-806:扩展遥感点

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23EVM-806, TPSM846C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811307/tpsm846c23evm-806-extending-the-remote-sensing-points

器件型号:TPSM846C23EVM-806
主题中讨论的其他器件: TPSM846C23

您好!  

我想扩展 TPSM846C23EVM-806中的遥感点、但有一点困惑。 下面的方框图是我希望精确测试的结果、以确保  TPSM846C23正确调节输出。 我在电路中添加了一个二极管、以便我可以从0V 开始调整负载上的电压。 希望 TPSM846C23将调节其输出、直到电压等于命令的电压(VDC_commmand)。

 

如果需要将遥感引脚扩展到其他感应点、用户指南建议如下所示。  

"EVM 使用遥感连接来调节  EVM 输出端子的输出电压。 遥感连接通过0 O 电阻器 R16和 R18进行。 如果 在不同的点需要遥感、R16和 R18可被10个 O 电阻器替代、VS+和 VS-测试 点可被扩展至新的感测点。"

我对如何正确执行此操作有点困惑。 我可以轻松地更换 R16和 R18、但我无法理解如何连接与 VOUT 隔离的 VS 引脚。  

感谢您的提前回复


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我将 R16和 R18替换为47欧姆而不是10欧姆、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    首先、我认为 R16和 R18的47欧姆电阻是合理的、不应影响感应线路的性能。 至于二极管、我将进行仔细检查、以确保它能够处理流经二极管的3A 电流。 此外、在使用 TPSM846C23EVM 原理图片段的图中、应将二极管反向、使二极管的阳极连接到 VS-、二极管的阴极连接到 PGND。

    至于与二极管的感应连接、我不能认为我头上有任何错误。 但是、我以前从未做过这种连接。 我建议您测试这两种类型的连接:1. Vs-连接在二极管的阳极上、2. Vs-连接在二极管/PGND 的阴极上。 如果我再收到有关此连接的信息、我一定会进行评论并告知您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    首先、感谢您的快速回复。

    让我详细解释一下我的目标。 我的目标是在负载电阻上施加电压、如我在方框图中所示、电压从0V 变为1.1V。 但是、正如您还知道的、TPSM846C23的输出电压最低为0.35V。 我使用了二极管、因此正向压降可用作负偏移、因此我可以从0V 开始调整负载电阻两端的电压。  

    但是、二极管上的电压会根据电流和温度而变化。 因此、我只想将 VS 引脚连接到输出引脚上、而不是连接到负载电阻上。 这样 、TPSM846C23内部的电压控制环路将获取二极管上的压降并调整其输出、直到负载电阻上的电压等于 VDC_COMMAND。 下面是一个示例、假设正向压降为0.45V、处理器将 VDC_COMMAND 发送为512 * 0.7V、希望在负载电阻上观察到0.7V。 在这种情况下、我的理解是 TPSM846C23将其输出调整为 0.45 + 0.7V = 1.15V、因为 TPSM846C23的命令值应 等于遥感电压、即负载电阻两端的电压。 如果我的理解有问题、请告诉我。 我不知道如何连接 VS 引脚? 如果我移除 0欧姆电阻并将其替换为47欧姆、则 VS 引脚仍将连接到 VOUT 和 PGND。 我想、如果我想将 VS 引脚扩展到另一个感应点、我不应该与 VOUT 有任何连接。 假设我将0欧姆电阻替换为47欧姆、然后我将在负载电阻两端精确地延长导线。 如果您在原理图上向我展示它、那将会很好。 非常感谢...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我今天测试的内容。 根据我的猜测、器件会调整输出电压(大约1.12V)、直到远程感应点上的电压等于命令电压(默认为0.6V)。

    它看起来可以正常工作、但我有另一个问题。 在这里、VDC_COMMAND 为0.6V、但我可能希望命令尽可能低(例如0.01V)。 不确定这是否可行、因为数据表显示了 VDC_COMMAND 的有效范围、但未提及如果命令电压低于0.035V 会发生什么情况。 换句话说、我能否将 VOUT_MIN 设置为0.01V 、以便当我将 VDC_COMMAND 设置为0.01V 时、它将被视为有效数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    该器件具有0欧姆/45欧姆电阻器、可防止输出处于开环连接中。 我建议在 VS+/-测试点和 VOUT/ GND 之间分别保持10欧姆/45欧姆。 您始终可以将感应线路连接到输出负载、以调节该点的电压。 电流将采用电阻最小的路径、在这种情况下、电流将通过感测线路到达输出负载。

    至于 TPSM846C23的灵活性、该器 件具有一个基准 DAC、其分辨率为350mV 至1650mV、分辨率为1.953mV、具体取决于第7.3.8节中详述的数据表规格。 因此、VDC_commands 无法输出低于 DAC 最小基准电压的电压、在这种情况下、最小基准电压为350mV。 如果 DAC 的基准电压较低、您可以获得较低的输出电压。 遗憾的是、这是稳压器的限制、因为您不能低于基准电压。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     由于 二极管上存在压降、即使我向 VDC_COMMAND 寄存器写入0.01V、TPSM846C23的输出电压也不会低于0.35V。 所有这些都是为了将0.01V 写入寄存器、将接受为有效数据或不接受。 输出电压为 VDC_COMMAND + Vdiode、始终大于0.35V  

    请问、如果我向 VDC_COMMAND 寄存器写入0.01V、会发生什么情况?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    正如您在突出显示的图像中所指出的、我希望 VOUT_COMMAND 被视为无效、因为它低于 VOUT_MIN 存储值。 在 VOUT_COMMAND 上写入"0.01V"应导致 VOUT_COMMAND 将输出设置为下一个可用的最低存储输出电压值、在本例中为0.35V (VOUT_MIN)。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的理解是、我们可以将 VDC_MIN 设置为所需的任何值、但我只是以下部分。  

    如果 VOUT_SCALE_LOOP = 1:
    •默认值:0000 0000 1011 0011 (二进制) 179 (十进制)(等效 VOUT_MIN = 0.35V)
    •最小值:0000 0000 1011 0011 (二进制) 179 (十进制)(等效 VOUT_MIN = 0.35V)
    •最大值:0000 0011 0000 0000 (二进制) 768 (十进制)(等效 VOUT_MIN = 1.5V)

    我已决定将遥感点直接连接到 VOUT 上、如数据表中的应用原理图所示。 如 TPSM846C23EVM 原理图所示、您可以看到没有49.9欧姆的电阻。 您会建议49.9欧姆电阻吗? 我只是想确保。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    通常、我建议您在输出电容器组上使用10欧姆的开尔文连接。 使用49.9欧姆也没有发现任何问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的帮助。 我对最终的原理图已经完成了很多工作、但我只想确保另外一件事。  μF 我的电路板已经有电解大容量电容器、我在 TPSM846C23的输入电压下是否仍然需要2×330 μ F 的电解大容量电容器?  

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    如果上游有一个电解大容量电容器连接到 TPSM846C23的输入端、则无需原理图中所示的330uF 即可实现。 必须将陶瓷电容器保持在器件的本地、以提供适当的输入旁路。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您提供的所有信息。

    此致...