This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输入和输出波形问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813065/lm5022-input-and-output-waveform-problems

器件型号:LM5022

您好 TI

输入为12V、输出为8V/2.2A            

第一个波形是输出电压。 如何降低噪声?            

因为煤矿中所用开关的输出电容要求不能超过100uF、以避免火花。            

第二个波形是输入电压。 如何在没有负斜率的情况下平滑上升?

谢谢你  

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您在设计中使用 LM5022。 您如何探测输出电压? 较长的接地线会导致噪声耦合、从而可能导致读数不准确。 对于您的输入电压、您的电源可能不够强大、无法处理反激式转换器所呈现的负载。 如果您切换电源或在反激式器件的输入端添加大容量电容器、您是否会获得相同的结果?  

    谢谢、

    Richard