请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 您好 TI
输入为12V、输出为8V/2.2A
第一个波形是输出电压。 如何降低噪声?
因为煤矿中所用开关的输出电容要求不能超过100uF、以避免火花。
第二个波形是输入电压。 如何在没有负斜率的情况下平滑上升?
谢谢你
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.