This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我褪色的产品 LMZ10501SHE 与当前产品 LMZ10501SILT 之间的差异。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812806/please-tell-me-the-difference-between-the-faded-product-lmz10501she-and-the-current-product-lmz10501silt

器件型号:LMZ10501

我们正在考虑将下降的产品 LMZ10501SHE 替换为当前产品 LMZ10501SILT。

我找不到 LMZ10501SHE 褪色项目的材料、因此请告诉我当前产品 LMZ10501SILT 的差异。

请向我发送一份描述差异的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我随附了我找到的较旧版本的数据表。 请参阅第24页上的封装信息。 如您所知、LMZ10501SHE 已经 NRND 和停产。 建议移至 LMZ10501SILT。 区别在于 LMZ10501SHE 采用 POS 封装、额定温度范围为-40°C 至85°C。 LMZ10501SILT 采用 USIP 封装、具有-40°C 至125°C 的更高工作温度范围、是引脚对引脚兼容的。 e2e.ti.com/.../Texas_5F00_Instruments_2D00_LMZ10501SHE_5F00_NOPB_2D00_datasheet.pdf

    此致、

    Jimmy