This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:MOSFET 电桥和泄漏电流

Guru**** 2550920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810966/tps2373-mosfet-bridge-and-leakage-current

器件型号:TPS2373

你(们)好,先生  

当我们使用此 MOSFET 电桥电路时,我们会发现一个问题  

当 PSE 正常供电时(RJ45 3/6引脚至1/2引脚具有54V)

但在这种情况下、我们发现变压器引脚18和引脚15短接在一起、RJ45 3/6引脚到7/8引脚具有52V 直流电平  

这将导致另一个 PSE 端口在3/6引脚至7/8引脚上具有52V 直流电平  

是否有任何解决方案可以避免此问题?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您正在使用 BT PSE 进行测试? 或其他类型的非标准 PSE? 如果是4线对、则另一个 PSE 通道应为4/5。 您能澄清一下吗? 或者转发我可以查看的原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关在 PSE 端为802.3、并通过 RJ45引脚1/2 (PoE -)、3/6 (PoE+)(PoE 模式 A)供电。

    当开关连接到 PD 时、该 PD 在输入侧具有 MOSFET 电桥电路。

    我找到 RJ45引脚3/6 (PoE+)和引脚7/8 (PoE 未使用引脚)之间的电压。

    出现异常电压的原因。

    MOSFET 桥式电路和桥式整流器之间的区别是什么   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当连接两对时、MOSFET 电桥接通整个电桥。 这是 FET 桥设计的正常行为。 对于二极管电桥、另一对将反向偏置(开路)。 这就是行为不同的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    如果行为不同、为什么 MOSFET 电桥可以在 PD 应用中替代桥式整流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、昆西、

    FET 电桥通常用于更高效率的 PD 应用。 从 PoE 到输出转换器的效率可节省~3%。

    是否存在导致系统出现问题的特定问题?