This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:仅使用一个电流感应电阻器的全桥应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010023, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812948/ucc27712-using-in-full-bridge-with-only-one-current-sense-resistor

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:TIDA-010023

根据 TIDA-010023 EVM 原理图、我想知道它是否可以仅使用一个电阻器来感测 MOSFET 电桥电流、而不是使用三个电阻器(每个桥臂一个)。

这是可以接受的吗?

如何仅使用一个感应电阻器来管理每个 UCC27712的 COM 引脚?

我的问题是、如果我仅使用一个电阻器来感测电流、我将增大低侧 MOSFET 的栅极源极环路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您关注 UCC27712驱动器和 TIDA-010023。 我是高功率驱动器组的 AE、但不是该板设计的专家。 我将尽力回答您的问题。 您有一个有效的顾虑和问题、在布局方面会有一些折衷。 正如您提到的、我们已经看到共享电阻器的设计。

    对于布局、我会尽量 缩短低侧 IGBT 共发射极走线连接、并使电阻分流器尽可能低的电感。  最好  考虑使用一个小型飞机。 对于驱动器 COM 连接 、尽量将低电感连接到输入电压滤波电容器、这将降低布局电感。 驱动器 COM 引脚以现有设计中的接地端为基准、也应切换为一个共享感测电阻。 理想情况下、驱动器 COM 引脚将以从感应电阻器到输入电容负端子的开尔文接地为基准。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、