This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505D:输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812454/dcpa10505d-absolute-maximum-rating-of-input-voltage

器件型号:DCPA10505D

大家好、

我的客户认为 DCPA10505D 取代了 DCP010505D。

然后他提出了一个问题。

DCPA10505D 绝对最大输入电压为6V (50ns 瞬态电压为7V)、其值与 DCP010505DP 的 绝对最大输入电压为7V 不同。  

您能否提供 DCPA10505DP-U 的输入电压额定值为何比之前的额定值降级、以及这些器件的内部电路有何不同?

我期待收到您的回复。

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为由于旧器件的原因、调查 DCP01050系列应该有点困难。

     但是、由于客户一直在等待、它是否会对此进行更新?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    两个器件的绝对最大输入电压额定值在内部使用的控制器中有所不同。
    DCP01和 DCPA1系列之间的差异:

    • DCPA1系列器件具有软启动功能、能够与外部时钟同步。

    此致、
    Alejandro