This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:NTC 基准或 B 参数

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813014/tps65185-ntc-reference-or-b-parameter

器件型号:TPS65185

您好!

TPS65185需要外部10k NTC 进行温度测量。 我没有关于 NTC 的确切参数、尤其是 Beta 系数的信息、这对于我获得良好的温度测量而言似乎很重要。

在评估板(TPS65185EVM)的原理图和 BOM 中、NTC 由10k 固定电阻器替代、因此我假设无法使用温度测量!

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

     TPS65185 kΩ 一个10k Ω Murata NCP18X103F03RB 热敏电阻(1%)、并联一个线性化电阻(43k Ω、1%)在 TS 引脚上用于面板温度测量。

    如果您查找此器件型号、测试版信息及其所需的一切内容将包含在其数据表中。 然后、您可以将此器件交叉至您喜欢的任何制造商。

    EVM 中的固定10k Ω 电阻器可确保在测试器件时不会达到最小或最大温度限制。 如果 您想 测试 EVM 的这一方面、可以使用 NTC 替换此固定电阻器。  

    我希望这能回答你的问题。