This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:太阳能微型逆变器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28220, LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808115/ucc2897a-solar-micro-inverter

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC28220LM5034

您是否建议使用 UCC2897A 来控制太阳能微型逆变器的反激级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    UCC2897a 是一款有源钳位正向控制器、可用于反激式设计、但反激式电路中没有太多示例。

    您能说出设计所需的电源规格吗?我可以为您推荐参考设计吗?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    在中等电压直流/直流转换器中、UCC2897A 几乎始终用作功率范围约为100W 至200W 的正向转换器

    您应该考虑根据输入电压和输出功率的设计要求使用其他一些 PWM 控制器。


    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    直流输入范围为16-60V、反激式输出约为200V 直流。

    此致、

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    直流输入为16-60V、输出直流约为200V、目标输出功率为250W。

    此致、

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    在功率为250W 时、不可选择反激式、反激式拓扑中的均方根电流会将其可用性限制在150W 以下、如果您访问 UCC2897a 网页、您将会发现各种 UCC2897a 设计可能是您设计的有用起点。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我忘了说、我将在每个变压器的功率为125-150W 时使用交错反激式设计。

    此致、

    Ziad

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    UCC28220是交错式控制器、可用于交错反激式、但我们没有任何可用的参考设计。

    您是否正在考虑使用 TI 器件?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我喜欢你的建议。 如果我仍想将有源钳位设计与 UCC2820结合使用、该怎么办? 您认为我需要额外的什么?

    此致、

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有适用于 UCC28220的 Spice 模型?  

    此致、

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    UCC28220没有任何 SPICE 模型、您也可以将 LM5034视为有源钳位设计的另一个选项、但我想我们没有在反激式电路中使用 LM5034的任何配套资料。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    由于这一帖子已有几天没有进展、我将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter