This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895 -最小频率

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811239/ucc2895-ucc2895---minimum-frequency

器件型号:UCC2895

你好

读取 UCC2895的数据时、我发现最小频率约为90KHz (CTmax=880pF Rtmax=120K)。 在我的应用中、我需要大约50kHz 的频率、因此我施加了 CT=2200pF 和 Rt=90Kohm。 原型通过了所有测试、但我对使用数据表中所示范围之外的组件值时的长期可靠性有点担心。

谢谢你

罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗萨诺

    CT 上的880pF 限值应该被保持–如果 CT 被增加、它增加了在每个周期结束时复位 CT 引脚所需的时间并且这减少了 Dmax。 Rt 的最大限制是根据频率精度的考虑而设置的、要获得50kHz 的开关频率、应使用2200k 电阻和880pF 电容。 频率精度会稍差一些、但也不会太高。

    您可能会考虑使用 UCC28951、该器件的额定工作频率为50kHz、除了主开关输出外还包括 SR 驱动输出

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将采纳您的建议

    此致

    罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,罗萨诺

    我现在将关闭此主题、但如果您有任何疑问、请随时再次与我们联系。

    此致

    Colin