This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D QON 复位功能。

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811941/bq25601d-bq25601d-qon-reset-function

器件型号:BQ25601D

你好。

我对 QON 端子的 Q25601D 复位功能有一个问题。 复位时的电阻。 除了 BATTFET、可以复位什么块? (例如、Registerbit、其他 FET 控制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /QON 仅控制 BATFET、而不控制其他模块(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第9.4.4节)。 但是、通过控制 BATFET、/QON 可以复位连接到 SYS 的任何系统。

    /QON 有两个控制 BATFET 的功能:BATFET 使能和 BATFET 复位。

    1. BATFET 使能:当器件处于运输模式时、/QON 可以启用 BATFET 以退出运输模式。
    2. BATFET 复位:当没有插入适配器时、/QON 可以关闭 BATFET、然后重新启用它、以复位系统电源。 因此、连接到 SYS 的任何系统都可以强制进行上电复位。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Angelo

    我非常感谢您的解释。这有助于我理解。

    再次感谢你。

    此致、

    Naoto Ueda