This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A 的引脚

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A, UC1844A, UC1843A, UC1845A, UC1842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810743/pins-of-uc2844a

主题中讨论的其他器件:UC2844AUC1844AUC1843AUC1845AUC1842A

我们对 UC2844A 有疑问。

(UC2844ADTR)

NC 引脚是否连接到 IC 内部的其他引脚或电路关于 UC2844ADTR?

我们担心、当客户在安装过程中错误地将外部电路连接到 NC 引脚时、IC 会出现故障。

如果 NC 引脚连接 到 IC 内部的其他引脚或电路、我们需要提前考虑测量。

如果 NC 引脚未 连接 到 IC 内部的其他引脚或电路、则在安装过程中不存在任何问题。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、您好!

    感谢您关注 UC2844A PWM 控制器。

    此器件的键合文档不是现成的文档、因此我与 IC 设计人员讨论了这个问题。  他说 、通常情况下、"NC"引脚没有任何内部连接、但为了确定这一点、用户可以使用欧姆表来测量从每个 NC 引脚到 GND 引脚(而不是 PGND 引脚)的电阻。

      在仪表探针的两个极性中、它们的读数应非常高(Meg 欧姆)。

    我希望这能解决您的问题。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我们认为 NC 引脚的内部电路因产品而异。

    因为您的成员说过:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/807284/2994133#2994133

     它可以与内部电路连接以实现可能的未暴露功能、一些制造商可能会指定某些引脚仅供内部使用

    (例如校准或测试)

     如果 NC 引脚连接 到 IC 和内部的其他引脚或电路、我们想知道有关 UC2844ADCR 的信息  

    我们希望避免在安装过程中出现引脚连接错误。

     UC2844ADCR 的 NC 引脚未连接 到 IC 内部的其他引脚或电路。

    这种理解是否正确?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    你的情况如何?

    我们希望早日得到答案。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro San、

    为了确定 IC 上没有从"NC"引脚到电路的内部键合、有必要咨询厂家以检查引线键合文档。  此文档不易获得、因此我向工厂发送了有关该文档的查询。

    我不确定何时会收到回复、但我会每天与他们联系以获取答案。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们正在等待先前的答复。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们正在等待您的回答。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro San、

    我今天早上从工厂收到了一个答案、现在我可以肯定地告诉您、UC2844A 中所有标有"NC"的引脚都完全没有与任何内部电路的连接。   NC 引脚是真正的开路和悬空引脚。   我希望错误地将外部连接 到任何 NC 引脚都不会给控制器带来任何问题、因为控制器附近的外部电路通常是低电压和低频率的。  

    对于 错误连接到具有极高电压或极高频率成分(>>开关频率)的外部电路、我将对此声明进行例外。  尽管 不会直接与电路接触、过大的电压应力可能会导致击穿;而在高频情况下、引脚对引脚电容可能会将噪声耦合到相邻引脚控制器功能中。  应避免这种情况。

    我已经收到了 UC2844A 的接合线图来验证这条语句。  这适用于 UC1842A、UC1843A、UC1844A 和 UC1845A 系列控制器中的所有器  件(参考数据表:www.ti.com/.../uc2844a.pdf)。

    我无法向您提供实际文档、因为它包含其他专有信息。  
    我希望此回复 足以让您的客户放心。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们了解您的答案。

    您的答案:  

    对于 错误连接到具有极高电压或极高频率成分(>>开关频率)的外部电路、我将对此声明进行例外。  

    您是否知道 有关极高电压或极高频率的具体值?

    例如、超过-V 或超过-kHz。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro San、

    抱歉、这些参数没有具体值。  这些器件没有测试程序。  我不能代表 TI 作出任何保证。  
    此时、对于 IC 特性和使用它的电路、这是一个工程判断问题。   

    该器件的最大绝对额定电压对于 VCC 相对于 GND 为30V。  人们可以合理地推断、IC 的成型材料可以在任何一组引脚之间相对地安全地承受高达30V 的电压。   我可以猜测塑料可能适合40V、可能适合50V。  谁知道在长期可靠性受损之前有多高?  如果客户附近有 电压高于30V 的其他电路、我建议将其移走以避免任何错误连接。  

    对于高频噪声、客户应检查 NC 引脚旁边的每个引脚并评估其对噪声电流的敏感性。  什么级别的噪声电流会导致大量干扰?  使用公式 I = C*dv/dt、如果 dv/dt 超过1V/us、几 pF 的引脚电容可以传输几 uA 的噪声电流。 10uA 噪声电流是否会干扰函数的运行? 100uA? 1mA?  必须对所涉及的每个电路进行此类评估、以确定与 NC 引脚的错误连接是否会导致高频(高 dv/dt)干扰。

    现在、由客户来检查任何错误连接的影响、并确定不良 后果的风险。  

    此致、
    Ulrich