This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:pH 问题

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810605/tps54335a-ph-issue

器件型号:TPS54335A

你(们)好

我的客户有疑问。

使用条件如下。

VIN = 27V
Vout = 5V
Iout = 40mA

在上述条件下使用时、会出现一种现象、即 PH 和 GND 之间的电阻值减小(约为5k Ω Ω)。
我看到了这篇文章、是否发生了同样的现象?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/745780?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335A

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/789919?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335A#pi320995filter=answers&pi320995scroll=false

如果是,请给予合作,因为我们希望迅速作出反应。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为27V、只有1V 裕度。 如果布局不好、SW 的尖峰电压将非常大、这可能会导致损坏。 您可以测试 SW 波形。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    感谢你的答复。

    虽然肯定没有裕度、但没有出现振铃等噪声、因此未超过最大额定值。
    尽管如此、客户仍会因受到损坏而深感困扰。
    你那有什么信息吗?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    我想您可以测试 SW 波形以检查尖峰电压。 测量数据时、请将带宽设置为500MHz。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    感谢你的答复。

    由于我无法将其连接到这里、我可以告诉您的电子邮件地址吗?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    shawn-nie@ti.com

    肖恩