This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:多个驱动器通道至同一个 LED 灯串-每个灯串的 LED#39;s 数量不同

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812678/tps61196-multiple-driver-channels-to-the-same-led-string---different-number-of-led-s-per-string

器件型号:TPS61196

我的应用具有13.6V 输入、我需要以150mA 的电流驱动三个 LED 灯串。 其中两个具有6个 LED、另一个具有8个 LED、每个 LED 的最大 Vf 为3.2V。 如果我使用单个通道、一切都正常。 但是、为了更好地在器件中散热、我希望每个灯串使用两个通道。 下面是我的配置:

在这种配置下、只有具有最大 LED 数量的灯串才能工作、在本例中为8 LED 灯具。 例如、如果我修改上图并使用8 LED 灯串所在的4个 LED、则6个 LED 灯串的两个组将打开、并且新的4个 LED 组将保持关闭。  

这是部件的工作方式吗? 是否有权变措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

      下面是我这边的一些公共资源:

      当您想使用两个通道来驱动一个串时、需要更改连接到 ISET 引脚的电阻器、因为每个通道只需要提供150mA/2=75mA;

      2.您需要注意数据表中有关 LED 短路保护配置的第7.4.1.3节,最好检查该值;

      该配置可让我们的器件支持每个通道的不同 LED 计数。

    此致

    肖恩