This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:补偿电容器

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812790/lm2577-compensation-capacitor

器件型号:LM2577

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解补偿电容器。

请回答以下问题。

  1. 对于下面描述中的黄色突出显示部分(数据表第20"2页。 补偿网络(RC、CC)和输出电容器(COUT)选择),“从输入电源汲取大电流”是否意味着过多的电流流入 VIN 端子?
  2. 即使 CC 小于0.22uF、也会出现此黄色突出显示部分中描述的现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    这意味着如果没有足够大的 CC、MOSFET 占空比将迅速上升至90%。 VIN 端子提供大电流。

    2.是的。 请确保 CC 大于0.22uF。