This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821:BUF16821A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812738/buf16821-buf16821a

器件型号:BUF16821

我正在使用 BUF16821A、并且仅使用 OUT1至 OUT10、是否可以将 OUT11至 OUT16和 Vcom2保持未连接状态? 目前 OUT11至 OUT16和 Vcom2被编程为0V、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    应该可以将未使用的 OUTx/VCOMx 保持未连接状态、尤其是因为它们被设定为0V。

    此致、

    辽卡特