This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:关于外部同步功能的反应速度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606, LMZM33606EVM, LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811691/lmzm33606-about-reaction-speed-of-external-synchronization-function

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:LMZM33603、、、 LMZM33603EVM

您好!

客户正在考虑使用 LMZM33606和 LMZM33603。
客户希望了解下面描述的规格。

与电阻器.同步时、LMZM33606/3所遵循的时间为1 μ s。

.外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
   和输出电压波动。

您能给我建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    是否有您要测试的特定应用条件(VIN/VOUT/IOUT/FSW)?

    对于 LMZM33606、该器件会根据电阻器设置首先在 RT 模式下启动。 在提供有效的外部时钟进行同步后、器件转换为同步模式、并在1ms (典型值)内以适当的开关频率进行同步。 进入同步模式后、我希望器件会随着开关频率的变化而立即发生变化。 至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。

    我希望 LMZM33603在外部同步方面以类似的方式做出反应。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我获得了有关 LMZM33603的一些其他信息。

    以下是以下同步响应:

    • 同步脉冲响应~100us
    • ~20mV 过冲、50uF 响应时间

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的友好支持。
    我将您的建议总结如下。
    我的理解是否正确?  
    如果有必要的更正或任何其他信息、请进行修改。  

    ----
    ◇LMZM33603
    与 电阻器.同步后、LMZM33603所需的时间为1 μ s。
        和输出电压波动。

    同步脉冲响应→100us。  
    →20mV 过冲、50uF 响应时间

    .外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
       和输出电压波动。

    同步脉冲响应→100us。  
    → 20mV 过冲、50uF 响应时间

    ◇LMZM33606
    与 电阻器.同步后、LMZM33606所需的时间为1 μ s。
        和输出电压波动。

    →"1ms (典型值)"。  
    →没有 答案
    "至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。"

    .外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
       和输出电压波动。

    →"1ms (典型值)"。
    →没有 答案
    "至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。"
    ----

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的支持。
    您是否有任何更新?
    很抱歉让你着急。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我希望今天在实验室中花些时间在 LMZM33606EVM 上对同步进行基准测试、并在今天或明天提供类似于我为 LMZM33603获得的数据的信息。 很抱歉耽误你的回答、我希望能尽快回答你的问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我可以转到实验室、找到更好的范围来说明结果。

    首先是 LMZM33606EVM。 在 SYNC 被置位后、器件改变开关频率所需的时间大约为1ms。 这可以从同步时间为高电平到 SW 节点更改开关频率的时间进行测量。 两个不同频率之间的转换期间的过冲大约为6mV。 恢复时间约为~60us。

    还随附了 LMZM33603EVM 上的测试。 在开关频率之间转换所需的时间为110us。 过冲约为10mV、恢复时间为~60us。

    我希望这两个示波器快照能够更好地了解 LMZM33606和 LMZM33603电源模块的同步功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的大力支持。
    我了解了输出电压波动以及频率变化时的时间。
    我将向客户报告您的测试结果。

    还有一件事我想问你。
    从电阻器设置切换到同步模式的时间是否相同?

    "  当与电阻器设置同步时,LMZM33606和 LMZM33603所需的时间。
    和输出电压波动。”

    您能给我建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    我收集的 EVM 数据以及您在两张图像中看到的数据描述了电阻器设置(RT 模式)和同步之间的转换。 器件首先根据 EVM 上的 RT 值开始开关。 之后、我从一个外部函数发生器发出一个更高频率的时钟信号、以将器件切换到同步模式、这样开关频率现在就反映了同步频率。 在 SYNC 上升沿触发示波器脉冲、以显示在 RT 模式下、器件识别同步所需的时间。 所示的两幅图像应回答问题1和问题2的后半部分。

    来回答问题2的前半部分。 "更改外部同步频率后的时间。" 答案是更改外部同步频率时的最大延迟是开关周期。 PLL 应在新的有效开关频率之间的一个开关周期内做出响应。 对于大多数监管机构而言、我希望这是对该问题的一般回答。

    以下是对该问题的引用:

    此致、

    Jimmy