This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8850:EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811722/lm8850-evm

器件型号:LM8850
主题中讨论的其他器件: TPS61280

您好!

我们的客户希望评估 LM8850、但我们无法在网上找到 EVM。

您能否提供2个 LM8850 EVM。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    没有适用于此器件的 EVM。

    您能否告诉我输入电压范围、输出电压、输出电流以及任何其他规格要求、以便我们可以找到另一个具有 EVM 进行评估的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求 LM8850的原因是采用小尺寸升压功能进行 I2C 控制的峰值电流设置。

    您是否有另一个具有类似输入电压、输出电压和输出电流规格的 I2C 控制升压 DCDC。 TPS61280是否应该是替代产品。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    是的、TPS61280具有 I2C 控制接口。 您能告诉我所需的输入电压范围、输出电压和输出电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我已经引入了 TPS61280作为替代方案、但他似乎暂停了 I2C 升压要求、因为我们没有 LM8850 EVM。

    此致、