This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI 处于高阻态和/RESET 引脚状态

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828, TPS3823, TPS3820, TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812383/tps3828-wdi-in-hi-z-and-reset-pin-status

器件型号:TPS3828
主题中讨论的其他器件: TPS3823TPS3820TPS3824

尊敬的团队:

为了开发我们的新项目、我们将把您的 TPS3828应用到设计中。

在我们应用它之前、我们有几个问题。

[问题1]-如果 WDI 引脚处于高阻态,那么 通过 VCC 的上拉电阻器的/RESET 引脚的状态是什么 ?

当我们将 JTAG 连接到电路板时、 MCU 的所有 GPIO 将处于 Hi-Z 状态

因此 、MCU 不 会向 TPS3828发送时钟 、WDI 引脚 将处于高阻态

此时 、/RESET 引脚不会按以下方式置为有效?  

[ TPS3828数据表第11页]

'如果 WDI 引脚检测到它处于高阻抗状态、TPS3820、TPS3823、TPS3824或 TPS3828将生成其自身的 WDI 脉冲至
确保复位不会生效。"

[问题2]-上拉电阻器的/Reset 引脚的 VCC 范围是多少?

我们需要将电源(12V)连接到此上拉电阻器。

是否正常?

如果不是、请告诉我从最小值开始的范围 电压设置为最大值 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案1:当 WDI 处于高阻态时、/RESET 将处于非活动状态和逻辑高电平、因为器件检测到 WDI 处于高阻抗状态、并在器件内部生成其自己的 WDI 脉冲、从而阻止/RESET 激活至逻辑低电平。

    答案2:表7.1中的绝对最大值额定值表示/RESET 和 RESET 不应超过 VDD + 0.3V、当 Voutput > VDD 为+/- 10mA 时、不得低于输出端的绝对最大电流-0.3V。  

    希望这能解答您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢