TI、
我只是简单地查看 了 UCD3138的数据表、但看起来可以使用 PID 环路来设置内部电流控制环路和使用 EADC 前端进行反馈的外部位置控制环路。
UCD3138能够驱动两组半桥、因此应该能够双向驱动音圈执行器。
在我深入探讨之前、是否有一个具有同等带宽(用于音圈)的更好的集成解决方案、或者您能否描述 为什么 UCD3138不能用于此目的?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
恐怕我们还没有研究过用于音圈控制的 UCD、也没有研究过竞争解决方案。
UCD3138主要针对电源而设计、因此、如果您看看 EADC、它的一侧有一个 DAC、本质上是一个固定的基准点。
在我们的 PFC 代码中、我们使用 ADC 读取50 KHz 或60赫兹信号、然后将其放入 DAC 中。 即使在该频率下进行读取、也需要在所有功率级别对 THD 进行巨大的努力、以满足 PFC 要求、更不用说音频要求了。 EADC 速度非常快、但它只是一个6位 ADC、因此它只能看起来接近 DAC 设置。
它实际上没有您可能需要的动态范围或分辨率。 我假设您想控制音圈位置、您需要高质量音频?
您可能想要了解某种 TI DSP 吗?
当然、如果您将音圈用于对速度和分辨率要求较低的其他运动应用、UCD 可能是您的理想选择。
我怀疑完全启动的音频 DSP 价格更便宜。