This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:发出空载输出使用单相 CCM PFC 输出800W

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812043/ucd3138-output-no-load-issued-used-single-phase-ccm-pfc-output-800w

器件型号:UCD3138

尊敬的所有人

请帮助建议客户遇到 他在 PFC 电路中使用的 UCD3138问题  。

如何改进 此发行版  ?  

本新闻稿的详细内容如下 。

我们将 UCD3138用于单相 CCM PFC。 PFC 输出约800W。

我们发现、当 PSU 处于0A 输出负载条件时。

大容量电压像下图一样上升、直到它跳过 OVP 和

仅在相当高的线路输入电压(245至264 Vac)和中发生

仅在多个样本中找到一个样本、并非每个样本都发现了此问题。

您以前是否曾遇到过此问题、或者您对此有任何建议?

 

以下波形的测试条件:交流电压 以230V 交流电压开启、然后立即切换至264V 交流电压、然后关闭交流电压。

  

 

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是由外部放大器的电流感测偏移和 UCD 上的 EADC 导致的。

    对于负偏移、电流读数0实际上意味着电流仍在流动。  因此、固件将请求零电流、但硬件将提供一些电流。   

    您可以通过在电流放大器中输入可能为10毫伏或更多的正失调电压来解决该问题、这样即使系统中存在负失调电压、也会被正失调电压的构建覆盖。

    您可以做的另一件事是进入有效的突发模式-如果输出电压变得过高、只需关闭 DPWM、直到输出电压下降。

    如果是轻负载问题、如果以10KHz 的中断速率进行采样、您将有足够的时间来执行此操作。