This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350:UCC5350的应用问题并行驱动两个 IGBT

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812557/ucc5350-ucc5350-the-application-issue-of-the-ucc5350-drive-the-two-igbts-in-parallel

器件型号:UCC5350

您好、Mateo、

我遇到 同样的 UCC5350MC 问题要驱动两个并联的 SIC FET、我不知道如何连接两个栅极网的钳位引脚。 如果 将 CLAMP 引脚 直接连接到 Gata、则意味着 GG 电阻 器是并联的。 您能否分享  上一个问题的解决方案。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。 我没有参与前面的问题,但可以帮助解决这个问题。

    正确的做法是、为了充分发挥钳位引脚的作用、栅极需要连接到同一网络、并且栅极电阻器将有效并联。 大多数 SiC FET 通常具有一定数量的内部栅极电阻、这将分离两个网络并抑制栅极到栅极振荡。 因此、可以并联 FET 并使用一个外部栅极电阻器(或两个用于单独的导通和关断强度)。

    如果您无法将栅极连接到同一网络中、则可以在单独的栅极电阻器之前放置钳位引脚连接。 这会在一定程度上妨碍钳位引脚灌入米勒电流的能力、但仍应在一定程度上有所帮助。

    如果您仍有问题、能否分享您计划并联的 SiC FET 的器件型号?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John