This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810:如何使用负载开关为软启动连接正负18V 双电源轨?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPA3251, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812650/tps22810-tps22810-how-to-wire-a-dual-supply-rail-plus-and-minus-18v-for-soft-start-with-load-switch

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPA3251TPS2121

您好!

尝试使用 前置放大器 OPA1662A-Q1前端将 TPS22810设置为模拟音频前端应用的浪涌电流限制器电路。 当音频系统打开时、可以听到较大的噼啪噪声!

如何使用负载开关 TPS22810连接正负18V 双电源轨以实现软启动?

系统设计流程:

Preamp-OPA1662 > TPA3251 >扬声器

Preamp-OPA1662前端音频板听起来很棒!

但是需要消除噼啪噪声、谢谢。  

接线场景:

+18V ->  TPS22810{Preamp-OPA1662 > TPA3251 >扬声器}

-18V ->  TPS22810???? [不确定如何将其应用于负载开关]请告知如何应用于 TPS22810和/或 TPS1H100。 欢迎使用 PDIP 替代方案。

问题:

如何使用负载开关 TPS22810连接正负18V 双电源轨以实现软启动?

2.我们能否只使用一个 TPS22810负载开关来提供双电源? 如果是、是否有双+-!8V 电源的设计参考?

3.是否有一个 PDIP 负载开关大家都可以推荐并且具有成本效益、可以解决噼啪噪声问题?

4.是否有适用于分立式浪涌电流限制器的 TI 参考设计作为替代设计?

我们正在寻找所有可能的解决方案来解决噼啪噪声。

此致

Neil Henry

IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、  

    感谢您与 E2E 联系!

    因此、如果我的理解是正确的、那么您将在电源多路复用配置中连接两个 TPS22810 (2个输入、1个输出)。 如果是、很遗憾 TPS22810无法以这种方式使用。 由于该器件没有反向电流阻断功能、因此如果输出端的电压最终稍高(即 IN1开始衰减、然后切换到 IN2)、则电流将向后流过体二极管。

    我建议查看我们的应用手册《 使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用》。 我们不仅为多路复用提供了一些配置、还就如何使用逆变器或电阻器配置手动/自动切换提供了一些建议。 TPS25942可用于此应用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们有一个分立式解决方案、但需要一个集成式解决方案。

    希望了解此方案的 PDIP 封装。

    不确定 TI 的产品可能会达到这样的目的!

    谢谢你

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、  

    遗憾的是、我们没有任何具有反向电流阻断功能的 DIP 封装可以支持该电压范围。 TPS2121等单个集成器件是否适合在此处工作?

    该器件将替换两个负载开关并集成所有逻辑。 它还具有反向电流保护、过压保护、电流限制和热关断功能。

    谢谢、

    Arthur