This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:电流和电压要求- LDO 旁路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812458/lmg1210-current-and-voltage-requirements-ldo-bypassed

器件型号:LMG1210

您好!

我对 LMG1210 200V 栅极驱动器有几个问题

1)旁路 LDO 时、LMG1210消耗的最大总电流是多少?

2) EN 引脚上可施加的电压范围是多少?

3) EN 引脚所需的最大电流是多少?

谢谢、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您深入了解 LMG1210!

    1) 1)    当 LDO 或 VIN 引脚被旁路时、VIN 引脚可连接至 VDD。 VDD 需要去耦电容器、以便能够提供高峰值拉电流和灌电流。 栅极电荷的频率乘以栅极电荷将决定从 VDD 引脚汲取的平均栅极电流以及也取决于开关频率的 VDD 和 HB 动态电流。  当器件未切换时、还存在 VDD 和 HB 静态电流。 请查看以下应用手册、了解有关如何计算 LMG1210消耗的电流以帮助解决驱动器功率损耗问题的更多详细信息。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    http://www.ti.com/lit/an/slua942/slua942.pdf

    2) 2)    可以施加到 EN 引脚的电压范围与 HI 相同、因为它们在各自的 PWM 和独立输入模式中是同一引脚。 该范围可在数据表的第6.1节或6.3节中找到、其值为0-10V。

    3) 3)    EN 引脚偏置所需的电流量将是 EN 电压除以200kOhm 输入电阻、最大值为50uA 这就是保持电压稳定所需的全部电流、但是输入可以处理更高的峰值电流、以实现更快的输入边沿。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题或您还有其他问题。

    谢谢、