您好!
我对 LMG1210 200V 栅极驱动器有几个问题
1)旁路 LDO 时、LMG1210消耗的最大总电流是多少?
2) EN 引脚上可施加的电压范围是多少?
3) EN 引脚所需的最大电流是多少?
谢谢、
SAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sai、
感谢您深入了解 LMG1210!
1) 1) 当 LDO 或 VIN 引脚被旁路时、VIN 引脚可连接至 VDD。 VDD 需要去耦电容器、以便能够提供高峰值拉电流和灌电流。 栅极电荷的频率乘以栅极电荷将决定从 VDD 引脚汲取的平均栅极电流以及也取决于开关频率的 VDD 和 HB 动态电流。 当器件未切换时、还存在 VDD 和 HB 静态电流。 请查看以下应用手册、了解有关如何计算 LMG1210消耗的电流以帮助解决驱动器功率损耗问题的更多详细信息。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。
http://www.ti.com/lit/an/slua942/slua942.pdf
2) 2) 可以施加到 EN 引脚的电压范围与 HI 相同、因为它们在各自的 PWM 和独立输入模式中是同一引脚。 该范围可在数据表的第6.1节或6.3节中找到、其值为0-10V。
3) 3) EN 引脚偏置所需的电流量将是 EN 电压除以200kOhm 输入电阻、最大值为50uA 这就是保持电压稳定所需的全部电流、但是输入可以处理更高的峰值电流、以实现更快的输入边沿。
请告诉我这是否有助于回答您的问题或您还有其他问题。
谢谢、