This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:GND 悬空时的输出电压

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812572/tps7b69-q1-output-voltage-when-gnd-is-floating

器件型号:TPS7B69-Q1

你(们)好

关于 TPS7B6950QDBVRQ1、当输入电压为24V 时、它会将输出电压调节至5V。

如果输入电压为24V 且 GND 悬空、则 OUT 和 GND 引脚分别显示什么电压?

或者内部 FET 将会打开、那么它们是否只是移动到高阻态?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    所有内部节点在内部以线性稳压器的 GND 引脚为基准。  因此、TPS7B69-Q1将尝试将输出电压调节至高于 GND 引脚的5V。  当 GND 悬空时、这意味着输出电压将介于 GND 引脚电压和输入电压之间。

    非常尊重、

    Ryan