This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:FSEL[2:1]以及 AVSO 模式下的外部 SS 和 VSEL

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811930/tps548d21-fsel-2-1-and-external-ss-and-vsel-in-avso-mode

器件型号:TPS548D21

您好!

如果 FSEL[2:1]发生变化、我不清楚有什么区别。 数据表显示了这种变化的内部斜坡比率、但我不确定如何选择这种变化。

Mode2可以选择外部 SS、Mode[1:0]可以选择斜坡时间。 我不清楚它的价值是什么。

当使用 AVSO 时、VSEL 设置中心值。 例如、0.9V 典型值、我们可以设置0111 = 0.904。 我的理解是否正确?

有 VSEL、FSEL、MODE、但每个设置都是单独的。 我们可以单独选择要执行的操作模式。 我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    首选的内部斜坡比率是开关频率、输出电压和占空比的函数。  数据表中的表7根据这些参数总结了首选值。

    如果 MODE[2]= 0、则使用内部缓启动。  这些值由 MODE[1]和 MODE[0]设置。  选项包括1毫秒、2毫秒、4毫秒和8毫秒。

    使用 AVSO、模式[3]设置为1。  在这种情况下、用户将提供外部基准电压。  未使用内部基准。

    是的、VSEL、FSEL 和 MODE 单独设置。  它们可能会相互影响、例如 AVSO 不使用内部基准、因此 VSEL 会被忽略。