This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:TPS75003外部 PMOS

Guru**** 2650405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812511/tps75003-tps75003-external-pmos

器件型号:TPS75003

您好:

      当客户使用 TPS75003作为 FPGA 的电源时、输出电流为3A、需要 SOT-23、ID 电流超过3A PMOS。 最近、发现 TI 推荐的外部 PMOS SI2323DS-T1-E3的交货周期为51周。 很难购买。 我想知道是否有任何其他 SOT-23封装 PMOS 芯片可推荐使用。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您关注 TI FET。 我们不会在 SOT-23中制造任何 PMOS FET。 我们有以下可选封装器件、它们可能起作用:

    • CSD25304W1015
    • CSD25211W1015
    • CSD25202W15
    • CSD25310Q2