This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PD 最小功率定义是什么?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812393/tps23751-what-is-pd-minmum-power-define

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

形式数据表、0类微型 PD 功率为0.44W、3类 微型 PD 功率为6.49W。  

我们是否可以知道什么是定义类最小功率函数?  

它对应用有影响吗?

                                  令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bogey。

    类型范围(PSE)和类别范围(PD)由 PoE 标准本身定义。  我建议您观看 IEEE 802.3bt 培训视频,该视频位于以下位置--> https://training.ti.com/ieee8023bt-new-features?cu=1136425 。

    相关讨论在时间范围2:30:00内进行。

    观看本视频后、如果有任何问题、请告诉我。

    感谢您的本地支持、