This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:不存在 VDD 电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27212, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812353/ucc27212-vdd-voltage-not-present

器件型号:UCC27212
主题中讨论的其他器件: UCC27712

对于 UCC27212:

 

如果 VDD 不存在、顶部栅极和底部栅极输出是  低电平还是高阻态?

我是否需要在 MOSFET 栅极上添加下拉电阻器?

数据表中没有下拉电阻器、但 EVM 确实有下拉电阻器。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    感谢您为您的客户提供 UCC27712支持。 UCC27712驱动器输出没有高阻态。 如果 VDD 为0V、则有一条从驱动器输出内部器件的路径、该内部器件是从驱动器输出到 VDD 引脚和 VCC 电容器的体二极管。 这将导致驱动器输出钳制到 VDD 电容器的电压为0V。

    从栅极到源极使用电阻器被视为良好的设计实践、只是为了消除 MOSFET 中任何可能的泄漏电流中 Vgs 上的电压。 驱动器将通过驱动器器件体二极管限制上述钳位产生的 Vgs 电压。 此外、当 VDD 具有~1.5至2V 的足够电压时、驱动器会将处于导通状态的下拉内部器件设置为加电默认值。 这还会将驱动器输出以 低 VDD 钳制为低电平。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring