This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:如何级联 BQ76940以用于超过15节电池。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812548/bq76940-how-to-cascade-bq76940-to-use-for-more-than-15-cells

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920TIDA-01093

bq76940适用于锂离子和磷酸盐应用的9节至15节串联电池监控器系列。

我想知道 如何级联 Bq76940以用于超过15节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    BQ76940没有用于一个器件与另一个器件通信的通信接口。  主机必须通过 I2C 电平转换方法与每个器件通信、并且必须在本地电压基准处生成 FET 输出和其他信号、并根据需要进行组合。  请参阅 TIDA-01093中的示例、相同的想法适用于 BQ76940和 BQ76920或2 BQ76940。  确保满足每个 BQ769x0器件的最小电池节数、并为此设计选择合适的电路和组件。