This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS 应用中的 MOSFET SOA 曲线?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812309/mosfet-soa-curves-in-smps-applications

主题中讨论的其他器件:CSD

我们 正在寻找有关 CSD 器件物理特性的信息或一些知识、以帮助我们了解何时以及如何在开关模式电源应用中应用 FET SOA 曲线。

提前感谢您、

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    感谢您的查询。 下面是有关 SOA 和 MOSFET 101的几个非常有用的博客的链接。 对于分立式 FET、数据表中的 SOA 曲线遵循为不同脉宽绘制 IDS 与 VDS 的行业标准方法。 这些曲线基于实际的测试到故障数据、最适用于 FET 在 VDS > VGS - VTH 的饱和区域中运行的情况。 这包括 FET 传导漏极电流而漏极-源极上有显著电压的应用、例如线性稳压器、热插拔和 OR'ing。 在 SMPS 应用中、FET 通常在线性区域(VDS << VGS - VTH、恒定 RDS_ON)和截止区域(VGS < VTH)之间切换、并在这两种状态之间切换时花费非常短的时间进行饱和处理。 话虽如此、SOA 对于 SMPS 应用中的分立式 FET 而言几乎没有那么重要。 但是、它可以用作稳健性的度量。 在这些应用中更重要的是 BVDSS、RDS (on)、QG、QGD 和 QGS。

    我们的电源块器件采用不同的 SOA 方法、因为它们专为电源和电机驱动器等开关模式应用而设计。 在这种情况下、SOA 曲线绘制输出电流与温度间的关系(环境和/或 PCB)、并从电源块在实际应用电路(同步降压或半桥)中运行时的功率损耗和热阻抗数据中导出。 电源块数据表包含有关如何在特定设计中使用此信息的详细应用信息。 希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    链接: