This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DR 为5V 至1.2V 降压转换器且输出为1.2V 时、出现了较大的过冲问题!!

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810896/tps54331-tps54331dr-as-5v-to-1-2v-buck-convertor-and-output-1-2v-have-big-over-shoot-problem

器件型号:TPS54331

您好 TI EE:

        我将 TPS54331DR 用作5V 至1.2V 降压转换器、当5V 电源关闭时、1.2V 输出具有大纹波、1.2V 输出可运行至1.6V。

       我的电路如下:

波形

CH1:5V 输入电压 CH2:TPS54331DR 补偿电压 CH3:TPS54331 Vsense CH4:1.2V 输出电压

当5V 输入电压关断时、纹波和1.2V 输出电压也会产生纹波、1.2V 输出电压过冲可能高达1.6V。

将1.2V Vout 过冲波形缩放如下:

CH1:5V 输入电压  CH2:TPS54331DR 补偿电压  CH3:TPS54331 Vsense  CH4:1.2V 输出电压

请尽快帮助解决1.2V 输出电压过冲问题。

非常感谢。

BR

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感有点大、最好将其更改为2.2uH。 但我认为问题不是由电感器引起的。 请您分享布局吗? 让我们来回顾一下。

    请测试 SW 波形、我们最好了解关断期间发生的情况。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

                   感谢您的回复。

                  5V VIN 稳定时的正常波形如下所示。

    CH1:5V 输入电压 CH2:Vboot 至 GND 电压 CH3:Vcomp 至 GND 电压 CH4:1.2V 输出电压

    当5V 电源关闭时,1.2V 输出过冲波形如下所示:

    您可以看到1.2V 输出电压可以达到1.673V

    CH1:5V 输入电压 CH2:Vboot 至 GND 电压 CH3:Vcomp 至 GND 电压 CH4:1.2V 输出电压

    请帮助我解决过冲问题。

    谢谢!

    BR

    Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到过的、您可以共享布局吗? 如果布局不好、很容易引入噪声。

    5V 电压来自哪里? 您是如何进行关断测试的?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

            我已经解决了这个问题。谢谢大家