This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在 BQ4050中学习 FCC。

Guru**** 2525550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810817/bq4050-learning-fcc-in-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他部件:EV2400GPCCEDV

尊敬的 TI:

我是 BMS 系统的新手、使用 EV2400 (电量监测计)处理 bq4050。

我介绍了运行 BMS 所需的一些参数、例如:

电芯配置:3s (在 DA 寄存器中)

电池平衡:已启用

设计容量:17400mAh、

设计容量:7420cWh、

设计电压:12600mv

以及 SUV、SOV、SOCC、SOCD、SOT、 根据我的要求设置 SOTF 和 PF 阈值。

我认为我对 Cell Chemistry (默认锂离子电池、如我所愿)没有任何问题。

我的问题是:

1.如何提高 FCC (设计容量,即17400)?

2.什么 id Chemistry ID 以及如何为我的电池找到这个 ID?

e2e.ti.com/.../N18650CL_2D00_29-_0295BB79505B3575606CC4893C68664E_A01-2018_2D00_5_2D00_11-_2D00D190DE5D_.pdf 

我已经通过三个步骤来完成 TI 的 FCC、但阻抗跟踪测量仪表就是这样。 这两种情况下的 FCC 步骤是否相同(即阻抗和 CEDV 方法)?  如果没有、请告诉我基于 CEDV 的监测计的建设性过程?

谢谢、此致

-Himavanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himavanth、

    CEDV 与它完全不同。 要在 CEDV 监测计上学习 FCC、您首先需要从 GPCCEDV 获取 CEDV 参数。 然后、您将需要完全运行 CHG、DSG 周期。 只有这样、您才能了解正确的 FCC。

    我查找了数据库、没有与您的单元格直接匹配的结果。 此外、这是一个 CEDV 监测计。 因此、请运行 GPCCEDV 来生成 CEDV 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我认为你的答复确实有助于我取得正确的方向,谢谢你。

    1.如何修复 FitMaxSOC%、FitMinSOC%和 LearnSOC%等参数?

    2.对于每种不同的情况,在数据记录(创建日志文件)之前是否需要启用任何位? 如果是、它们是什么?

    3、学习周期是指放电+休息+充电(阻抗跟踪算法就是这种情况)、在这六种情况下、我在记录数据时应该流动什么? 如果没有、请向我提供支持文档或说明?

    谢谢、此致  

    -Himavanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himavanth、

    不用客气。 CEDV 本质上是一种曲线拟合算法。 learnSOC 应介于 fitmax 和 fitmin 之间。 最大 CAN 范围为7-12%、最小 CAN 范围为3%至7%。 但是、max 和 min 永远不能相等、并且必须有至少2%的间隙才能进行学习。 您可以在此处阅读有关 CEDV 的信息。

    www.deyisupport.com/.../6303.D1-_2D00_-Track-1-_2D00_-2-Gauging-Algorithm-Comparisons-_2D00_-CEDV_2C00_-Z_2D00_track-various-generations_2C00_-PL114_2C00_-DVC.pdf 摘自我们的一项深入研究。

    2和3。 否、请按照 GPCCEDV 文档中的所有步骤操作。

    此外、您能否从您的初始帖子中删除不相关的标签? 此消息在多个区域中被标记。 您在这里的唯一标签应该是 bq4050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我无法找到从初始帖子中删除标签的方法、抱歉。 无论如何,我会从现在开始处理。

    注:

    当我尝试以平均最大速率对电池进行放电时、需要大约7-8小时的时间、因此会创建大量的数据日志文件。  

    但是、如技术文档中所述、带所有日志记录文件的 zip 文件大小应小于2MB。  

    1.我是否需要删除某些行的数据、或 GPC Packager 会处理这一问题?

    2.  如果我需要处理这个问题,如何删除行以避免参数出错?

     

    谢谢、此致

    -Himavanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himavanth、

    请保留 V、I、T 和时间。 GPCCEDV 说明中介绍了该过程。 其余行不是必需的。 DSG 任一侧只需要一个 DSG、放松几秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复解决了我的问题。 感谢您的回复:)

    谢谢、此致

    -Himavanth