This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:EN 拉电流

Guru**** 2502905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812413/tps54424-en-source-current

器件型号:TPS54424

您好!

当 Ven = 1.1V 时、EN 引脚拉电流为1.2uA、当 Ven = 1.3V 时、EN 引脚拉电流为4.8uA。 有一个字、"迟滞"。

这是否意味着 EN 引脚拉电流在1.2uA 和4.8uA 之间切换? 如果是、上升时为1.2uA、下降时为4.8uA?

我们通过 Vin 的电阻分压器来调节 EN 引脚电压。 该源电流似乎会在计算中产生一些误差。 您能不能让我们知道 EN 引脚拉电流是如何的。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    EN 引脚上有两个内部电流源:1.2uA 和3.6uA。  当 EN 引脚电压低于1.2V 时、仅1.2uA 源有效。  当 EN 引脚电压增加到1.2V 以上时、EN 比较器打开额外的3.6uA 电源、总拉电流为1.2uA + 3.6uA = 4.8uA。  当 EN 电压降至1.15V 以下时、3.6uA 电流源将关闭、只有1.2uA 电流源保持活动状态。  用于设置电阻分压器的公式位于数据表第7.3.6节中。