This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:它能否支持1A 和 Vin = 3.3V 应用?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810847/lm3410-could-it-support-1a-and-vin-3-3v-application

器件型号:LM3410

您好、先生、

我可以帮您检查 LM3410是否支持以下条件? 如果不是、您是否有其他推荐的解决方案?

如果是、您能否帮助检查  

输入电压:3.3V

电流限制:1.5A

3.4 LED 串行

A. Vf = 2.9V

b.如果= 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teresa、

    如果输出电压为2.9V * 4 = 11.6V、输出电流为1A、则输出电压为11.6W。  假设效率为100%的 Iin 在3.3V 时为11.6W/3.3V = 3.87A、这将不起作用。  我不明白什么是1.5A 电流限制?

    在3.3V 输入下、我们没有其他解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您的回答提供了有关 LED 驱动器的良好见解,您是否会进一步解释输入电流为何不能为3.87A?

    此外、输入电流的限制因素是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teresa、

    数据表第5页: "ICL 开关电流限制2.1 2.8A"

    开关电流限制的最小规格为2.1A。  这意味着、出于设计目的、LM3410 MOSFET 的最大设计输入电流需要低于2.1A、包括电感纹波、效率和输入电压以及输出功率。  3.87A 远远超过了这一点、它不包括任何这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irwin、

    感谢您对电流限制开关的澄清。