This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:UCC28070-Q1输入电流波形

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807866/ucc28070-q1-ucc28070-q1-input-current-waveform

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

尊敬的:

 当输入电压为260V, 满载时,我使用 UCC28070设计6.6KW 项目,   
我发现输入电流波形异常、请参阅附件波形。 我想知道原因、thanks.e2e.ti.com/.../Input-current-waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYT、
    可能是您使用的 RSYNTH 值太低、这会导致激活峰值电流阈值。
    检查您的使用的是正确的 RSYNTH 值、并在必要时增大。
    此致
    j
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZYT、

    我将关闭此帖子、因为在2周内没有回复。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    此致

    John