This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:关于 SDA、SCL 引脚

Guru**** 2651355 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811918/lp5521-about-sda-scl-pin

器件型号:LP5521

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解 LP5521中的 SDA、SCL 引脚。

请回答以下2个问题。

您能否告诉我们 P5521中 SDA 或 SCL 引脚与 GND 之间是否存在齐纳二极管(ESD 对流元件)等保护元件?

2.

上图中所示红色框中包含的数字是否基于 GND?
例如、如果 Vcc 的电势= 15V 且 GND 为10V、则逻辑引脚的实际电压范围是否为9.7V 至15.3V?

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、
Y. Ottey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来看看这个问题、明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL/SDA 内部有 ESD 单元。

    它基于芯片 GND。 您是正确的。