This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:同步问题

Guru**** 2384670 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UC2843A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807511/uc2843a-synchronization-question

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件:UC2843

尊敬的先生。

你好。  UC2843A 可以同步使用吗? 例如、描述的 UC2843非 A 版本。 UC2843A 规范未看到同步信息。

请帮助确认同步原理图是否正确、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AJ Cheng,
    我很快就会回来。
    谢谢、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng。

    你好。

    还有一个问题。 我们是否使产品 PWM 频率范围在 UC2843A 内部精度范围+ R + C 精度范围内? 感谢您的帮助~

     UC2843A 内部精度范围

    R + C 精度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng。

    你好。

    我们需要知道如何计算同步架构。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ Cheng、

    该日期仅显示振荡器的精确度。    在 kΩ= 10 μ s;CT = 3.3nF 的条件下、振荡器频率范围为47kHz 至57kHz。
    但 UC2843A 的振荡器频率最高可达500kHz、因此我们可以将其振荡器频率设置为低于500kHz。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ Cheng、

    UCx84xA 系列控制器件是 UCx84x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。 因此、UC2843A 应该具有 UC2843的所有特性。
    我想知道这个原理图是指什么或者由自己设计的、因为我们没有提供针对 UC2843同步功能的参考设计。
    根据 UC2843数据表的第8.3.7节、同步脉冲应设置为比振荡器频率高20%、振幅为0.5V。从图19中可以看出、同步脉冲直接连接到 CCT、而无需使用小型耦合电容器和电阻器。 这显然与您的原理图相冲突。
    此外、在原理图中、IC 的输出信号用作另一个 IC 的同步信号、为什么两个 IC 的同步功能不使用相同的同步信号?

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AJ Cheng, 我没有听到你的反馈,我假设你能够解决你的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng。

    你好。  客户没有其他问题。 非常感谢您的帮助~