This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807776/ucc28220-ucc28220

器件型号:UCC28220

我想将 SS 引脚用作启用/禁用引脚、RCHG 为100k Ω、因此 SS 充电电流大约为10uA、相关电路低于该值、但 MOS 2v7002泄漏电流很大、几百 uA、可能会在 OUT 关闭时发生

那么、如何解决这个问题呢? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记上传 照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我很快会回来的。
    谢谢、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、在2V7002L 中、当 SS 引脚的最大电压为4V 且 Vgs = 0V 时、我认为它没有几百 uA 的漏源泄漏电流。  

    您的测试条件和测量方法是什么?

    此外、栅极电阻器 R182过大、请使用小栅极电阻器或仅0欧姆电阻器。  R185的用途是什么? 我认为没有必要、它会降低禁用速度。

    最后、我的建议是:

    1.使用另一个具有较小漏源泄漏电流的小信号 MOSFET。

    2.通过增加 RCHG 来增加 SS 引脚的充电和放电电流。

    3.并提高2V7002L 的冷却能力,因为高温、更大的漏源泄漏电流。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    增大 SS 引脚的充电和放电电流是一个好主意、但 RCHG 与最大占空比和频率有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但您是否可以在我上次的回答中回答我的其他问题? 您如何测量 漏源泄漏电流?

    谢谢、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng