This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否建议使用合适的 LED 输出恒流驱动方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811133/is-there-a-suitable-led-output-constant-current-drive-scheme-recommended

主题中讨论的其他器件:UCC25600

大家好:

         是否   建议使用合适的 LED 输出恒流驱动方案和 IC 器件型号?

应用:LED 驱动器;

输入电是三相电、工作时请从两相电气工作中选择一项;

         参数:

额定 输入电压:277V~480Vac:

             输出电压:42V;

             输出功率:120W

             模式:恒定电流输出

mos/二极管应力的电压是否不能超过650V? 谢谢!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉、我无法理解"输入电是三相电、工作时请从两相电工作中选择一项"的含义。

    你可以解释一下吗?  谢谢。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

           对不起,也许我没有说明。

    例如, 三相电压为380V; 因此 选择两相电压 为380V;

    当客户说三相电时、他只是表示输入电压很高;

         提供输入电压范围:标称 输入电压:277V~480Vac:是否有合适的参考设计

    额定 输入电压:277V~480Vac:

                 输出电压:42V;

                 输出功率:120W

                 模式:恒定电流输出

    谢谢你

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我认为 LLC 控制器 UCC25600适合此规格、该规格没有高压启动功能、可用于高压输入。

    此致、
    Teng