This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:32"eDP 面板

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812513/tps61196-32-edp-panel

器件型号:TPS61196

你(们)好,先生  

我们的规格为8串/120mA/每串 46.8Vout

我想知道最佳解决方案是 TPS61196、或者您还有其他建议  

如果必须使用2个 TPS61196来完成、如何处理未使用的引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

       是的、对于此类高电流应用、TPS61196是一款出色的解决方案。 您可以参阅多芯片解决方案的数据表图22。

       kΩ kΩ 需要少于6个 LED 灯串、TPS61196只需通过一个介于20k Ω 和36k Ω 之间的电阻器将未使用的 IFB 引脚接地。 TPS61196导通后、TPS61196 μA 60 μ A 电流源来检测 IFB 引脚电压。 如果 IFB 电压介于1V 和2.5V 之间、器件会在启动期间立即禁用此灯串。

    此致

    肖恩