This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:需要3.3V、3A 输出和最小3.5V 输入

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812447/tps54331-require-3-3v-3a-output-with-minimum-3-5v-input

器件型号:TPS54331

在下面给出的电路中、我们能否获得3.3V 和3A 输出。

请尽早提出建议。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于最大占空比限制、该 IC 无法支持3.5V-3.3V@3A。

    肖恩