This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:适用于叉车应用的背光驱动器

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042, TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811751/tps61165-back-light-driver-for-forklift-applications

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61042

大家好、

我有一个关于 LED 驱动器的客户问题。

我已识别 TPS61165DBVR。 这可能有点过大、但我喜欢 ILED 不会像 TPS61042那样通过 MOS 的拓扑(使用 Q2、与500mA 的 Q1功能相比、Q2将电流严格限制在60mA)。

规格如下:
•5V 输入电压;
•用于驱动4个3个白色灯串(Hi-Eff)的 LED 数量。
•100mA 至150mA 之间所需的电流。 需要100mA、但我希望应用能够稳定可靠、我想说不要低于150mA
•施加在灯串上的输出电压:9.3V +/- 1V (因此从8.3V 到10.3V)
•首选封装、SMD、SOT (我希望其具有可用于原型重新加工的可见引脚)

“应用程序字段”是一个叉车

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

      我认为 TPS61165是一个很好的解决方案,有一个常见问题解答供您参考: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/811130

      如果您有任何疑问。 请告诉我。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

       我的答复是否解决了您的问题? 如果这对您有所帮助、请单击"已解决"。 谢谢。

    此致

    肖恩