This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:平稳过渡

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS24740, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810862/tps2456-smooth-transition

器件型号:TPS2456
主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS24740TPS2121

尊敬的团队:

 客户正在考虑使用我们的器件、但他们想知道这款器件能否像 MAX9611AUB 一样实现平稳过渡?

它们将具有适合此应用的 POE 12V 和适配器12V。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    MAX9611AUB 是单路热插拔器件、但您似乎正在寻找电源多路复用器或 ORing 解决方案。

    您能不能查看 TPS25942A、TPS2121、TPS24740、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有机会与客户核实?  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否从客户那里获得了有关系统要求的输入? 请分享...

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    对於 FAE 峰会的延误表示遗憾。

    工程师将查看 TPS2121并与终端客户进行联系。

    如果需要进一步的支持、我会随时通知您。

    BR

    Kevin